由于我们的算法效率比较低,需要在A8中将yuv数据缓存起来,再将数据发给DSP处理,目前在A8中获取yuv的结构体是VIDEO_FRAMEBUF_S 用的是hyAddr
[0][0] 物理地址映射后将数据拷贝到缓存中,和demo_vcap_venc_vids_ipc_frames_exch.c用法相仿。但是发现拷贝时cpu接近100%,速度也很慢。想直接使用
虚拟地址拷贝,发现虚拟地址无法使用,link中的exportOnlyPhyAddr 置为false。
请假一下,是否有更好的流程或者优化的方法。