大家好,我手上有个beagle bone black 开发板, 想通过 GPMC的 与 FPGA进行 DMA读写,访问 FPGA内部寄存器时需要等待不同的 时钟周期。
因此,我需要吧 GPMC配成 带 WAIT的 NOR 同步模式,软件使用 AM335X_StarterWare 套件的驱动,以及 IAR开发工具编译裸机系统,JTAG下载运行。
程序跑起来后只要一读写 CS2的 地址空间,AM335X就会卡死等待,JTAG都连不上了,必须要掉电重来。
我手动 将FPGA 输出的 WAIT 线拉高拉低都不管用,只能将 GPMC_CONFIG Register (0x50000054)中的 WAIT0PINPOLARITY 改成 1h = WAIT0 active high,才不会卡死。将 GPMC_CONFIG1(2) 寄存器配置禁止 WAIT时,读写正常。
我现在觉得是 WAIT0 管脚没有配对,导致内部GPMC没有收到 WAIT0的 回应。 附初始化代码如下:请各位 专家帮忙看下,哪里有问题?谢谢~
int main()
{
BSPInit();
UARTPuts("\n", -1);
UARTPuts("*** cldr's am335x boot ***\n", -1);
GPIO1ModuleClkConfig();
GPIO0ModuleClkConfig();
HWREG(SOC_CM_PER_REGS + CM_PER_GPIO2_CLKCTRL) |=
CM_PER_GPIO2_CLKCTRL_MODULEMODE_ENABLE;
HWREG(SOC_CM_PER_REGS + CM_PER_GPIO2_CLKCTRL) |=
CM_PER_GPIO2_CLKCTRL_OPTFCLKEN_GPIO_2_GDBCLK;
GPIOModuleEnable(SOC_GPIO_0_REGS);
GPIOModuleReset(SOC_GPIO_0_REGS);
GPIOModuleEnable(SOC_GPIO_1_REGS);
GPIOModuleReset(SOC_GPIO_1_REGS);
GPIOModuleEnable(SOC_GPIO_2_REGS);
GPIOModuleReset(SOC_GPIO_2_REGS);
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(7)) = CONTROL_CONF_MUXMODE(0x7);
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_1_REGS, GPIO_LED_PIN_NUM, GPIO_DIR_OUTPUT);
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_CSN(3)) = CONTROL_CONF_MUXMODE(0x3);
GPIO_PMUX_OFFADDR_VALUE(2, 0, PAD_FS_RXE_PU_PUPDE(7));
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_2_REGS, 0, GPIO_DIR_INPUT);
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_CSN(1)) = CONTROL_CONF_MUXMODE(0x7);
GPIODirModeSet(SOC_GPIO_1_REGS, 30, GPIO_DIR_OUTPUT);
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_1_REGS, 30, GPIO_PIN_LOW); // Disable eMMC, output clk and command to 0.
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(3)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(2)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(1)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_A(0)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(7)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(6)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(5)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(4)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(3)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(2)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(1)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_AD(0)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_WAIT0) = PIN_MODE(0) | PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE;
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_CSN(0)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_CSN(2)) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_CLK) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN | PIN_RX_ACTIVE) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_OEN_REN) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
HWREG(SOC_CONTROL_REGS + CONTROL_CONF_GPMC_WEN) = PIN_MODE(0) | ((PIN_PULL_UD_EN) & (~PIN_PULL_TYPE_SEL & ~PIN_RX_ACTIVE));
GPMCClkConfig();
EDMAModuleClkConfig();
HWREG(0x50000000 + 0x10) = 0x00000008;//SYSCONFIG
HWREG(0x50000000 + 0x1C) = 0x00000000;
HWREG(0x50000000 + 0x40) = 0x00001FF0;
HWREG(0x50000000 + 0x44) = 0x00000000;
HWREG(0x50000000 + 0x48) = 0x00000000;
HWREG(0x50000000 + 0x50) = 0x00000002;//GPMC_CONFIG
//CS0
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG1(0)) = 0x28000003;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG2(0)) = 0x00040404;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG3(0)) = 0x00000000;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG4(0)) = 0x04040444;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG5(0)) = 0x04040404;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG6(0)) = 0x04040404;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG7(0)) = 0x00000F41;
//CS2
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG1(2)) = 0x28600003;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG2(2)) = 0x00040404;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG3(2)) = 0x00000000;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG4(2)) = 0x04040444;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG5(2)) = 0x04040404;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG6(2)) = 0x04040404;
HWREG(SOC_GPMC_0_REGS + GPMC_CONFIG7(2)) = 0x00000F42;
shell();
}