This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am335x内核问题

请问内核为3.2.0版本的内核 电阻触摸屏的模拟量输入管脚在那个文件中修改的,还有,电阻触摸屏触摸屏时只有一小部分的屏幕有作用而已,这个是怎么回事?模拟量管脚A0到A7对应为0X多少?

  • 你的是电阻屏是4线的还是5线、8线的?

    电阻屏的驱动TI的SDK中是已经写好了的,你只需要在接线时注意X的正负接线和Y的正负接线不要反了,软件上使能TSC的driver就可以了。如果出问题的话,建议先对照EVM板查一下你的电阻屏的接线是否正确,这个有线序,不是随意接的。

  • wo 这边是四根线的,他这个四根模拟量的固定某个管脚为X+某个管脚为X-??这个管脚没办法软件配置的?比如说你EVM的板子A0是代表X+我可以软件修改成X-吗?

  •  简单来说,是的,因为这会涉及到driver的修改。目前的driver就是按照EVM板的线序来计算位置的。

    当然,如果你必须要改换线序,理论上是可行的,但需要确认ADC模块AFE前端对于通道电压开关的控制流程,然后根据其工作原理,重新修改tsc部分的driver。