大家好,
我想在我的6467T的设备上使用UART1和UART2,但是在具体修改上遇到了一些麻烦,我的Linux内核是2.6.32,是从TI官网下载的
我改了三个地方:
1.在 board-dm646x-evm.c文件里把.enabled_uarts = (1 << 0),改成了.enabled_uarts = ((1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2)),
2.在board-dm646x-evm.c文件的evm_init函数里,去掉了dm646x_init_cir_device()
3.在"make xconfig"里勾掉了DaVinci HD CIR driver
我一共就改了上面3个地方,但是现在仍然无法正常使用ttyS1和ttyS2。
希望TI的专家们能帮我解决这个问题
小弟不胜感激