我们正在做关于spiflash自启动的方向。目前读写spiflash的程序已经没有了问题。写入的ubl也能启动并且运行。但ubl在启动app的时候,还是存在问题。
app的AIS文件是使用TI提供的GENAIS生成的,UBL中的解析程序是使用FLASH UTIL提供的AIS_parseImage过程解板的,运行过程中
总是报[C64XP_0] Application image located. Parsing AIS...
[C64XP_0] Invalid AIS command.
[C64XP_0]
[C64XP_0] Application AIS image parsing failed...
[C64XP_0] ERROR: Application boot failed.
跟踪进去后看到解析的过程中会把原来的内存内容覆盖掉。请帮助解决这个问题,谢谢!
附件为生成的ais和生成的命令文件。