This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c674x mcbsp的疑问



关于Mcbsp,请教几个问题。McBSP内部回环测试,mcbsp使能fifo,利用dema3传输。数据的传输过程是怎样的?假设有几个数据需要发送,分配了一个数组存放,初始化mcbsp,使能fifo,初始化dema3后:

1. 我理解的数据流向,是对的吗?

内存中的数据 ----> mcbsp的数据传输寄存器DXR ----> 发送的fifo ----> EDMA3 ----> 接收的fifo ----> mcbsp的数据接收寄存器DRR

2. 使能fifo后,数据是怎么到fifo的,是cpu中断,每次中断,向fifo写入一个数据?

3. 使能fifo和禁用fifo这两种情况下,mcbsp的中断处理函数是相同的吗?

4. 在SYS/BIOS 上时,mcbsp的中断处理函数是BIOS写好的吗?使能了fifo,只要中断号设置正确,BIOS就会正确处理?

5. 在TI网站上找到了“DSP_McBSP_demo_edma_works_withFIFO”的例子,在用CCS仿真时,没有进入mcbsp的中断处理函数?

6. c674x系列mcbsp使用fifo的,有详细专门的文档吗?非常感谢

  • 从上面的问题,你需要了解一下FIFO的机制,以及为什么要FIFO,FIFO是用来解决什么问题的。在这个芯片之前McBSP接口是没有FIFO的。或者说你不用FIFO不就没有问题了吗。

    TRM手册spruh79C figure 24-1上列出了FIFO的位置: