1. DM6437接CMOS或CCD,720P时最快可以达到每秒多少帧?
2. 想找一个 DM6437的摄像头做算法,有这种产品的朋友推荐一个, 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. DM6437接CMOS或CCD,720P时最快可以达到每秒多少帧?
2. 想找一个 DM6437的摄像头做算法,有这种产品的朋友推荐一个, 谢谢。
你好
1. 你做720p的帧率需求是多少?
2. 你需要的是720p的摄像头吗?
1. 最好能达到60帧
2.我需要720P的摄像头,做机器视觉,不需要压缩,需要运算能力,可以推荐一个吗?
就VPFE而言,Capture是可以做到60帧的。
因为你不做编码只做算法,那么DSP够不够用就需要你自己来评估了,还包括DDR的带宽是否足够用等。
这个平台相对较老了,更建议采用新出的DM8127方案。
产品的话可以找代理商购买Appro的IPNC方案
另外,你这个是不是只是做算法验证用?
1.不是验证方案,是做产品,但我不想做硬件生产,所以想找一个成熟的硬件,自己写软件。有产品推荐吗?
2.DM8127的技术资料TI没有公布,做产品有些担心DM8127采购和技术支持的不确定性。
3. 我有点想用C66x来开发,但C66x没有SENSOR接口,有推荐的方案吗?
1. 可在互联网上搜索有关的第三方或者是代理商的方案或者核心板,应该很多都有做
2. DM8127资料请接洽当地的TI代理商和销售办公室
3. 出门左转有C6000多核论坛。不过这两者运算能力没什么可比性,所以你们对算法复杂度和DSP性能的评估有结论吗???
谢谢,
1. 我没有找到,能否给一点明确的线索。
2. 算法是逐步增加的。