Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
硬件:C6748模块
软件:SYSBIOS, NDK和NSP
网络发送是,使用的是自定义协议,socket创建采用的是 AF_RAWETH域,使用send函数实现数据的发送,每一包的数据大小设置为了1000字节,
刚开始启动时,send函数可以正常发送,当发送一段时间后,send函数的返回值为-1,表示错误,用fdError函数查看错误原因返回值是 55
表示 #define ENOBUFS 55 /* No buffer space available没有缓存区可用 */
手册上说的是:尝试发送数据时内存分配失败,也没有其他更加详细的解释
TI的各位老师,请问,具体是什么错误,应该如何解决