This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127+RDK3.5版本 高清视频接入问题



本人,使用高清芯片将SDI接口数据转成16bit Y,UV分离数据。通过VIP0接口进入系统。

link如下   captureLink->dupLink->display_SD

其中输入格式配置SYSTEM_DF_YUV422SP_UV,captureLink打开了缩放功能,将图像由1080X1920缩放到720X480标清输出。 

请问下这样,这样link流有什么问题。系统启动displayLink无法创建成功。

  • 有没有dup 没有关系的;

    display 无法创建的可以查一下具体的错误,根据错误信息跟一下。

  • link 没有问题的

  • 你好,我已经将link简化成captureLink->displayLink了,现在能够成功运行,但仍无法出图像。 其中captureLink中做裁剪,将图像裁剪到了720X576, 然后送入显示。仍没有成功。能帮我看下配置吗?

    pCaptureInstPrm = &capturePrm.vipInst[0];
    pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA;
    pCaptureInstPrm->videoDecoderId = SYSTEM_DEVICE_VID_DEC_GS296_DRV;
    pCaptureInstPrm->standard = SYSTEM_STD_1080P_30;
    pCaptureInstPrm->frameCaptureMode = FALSE;
    pCaptureInstPrm->fieldsMerged = TRUE;
    pCaptureInstPrm->numOutput = 1;
    pCaptureInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422SP_UV;

    pCaptureOutPrm = &pCaptureInstPrm->outParams[0];
    pCaptureOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;
    pCaptureOutPrm->scEnable = TRUE;
    pCaptureOutPrm->scOutWidth = 720;
    pCaptureOutPrm->scOutHeight = 576;
    pCaptureOutPrm->outQueId = 0;
    pCaptureOutPrm->subFrameEnable = FALSE;

    capturePrm.outQueParams[0].nextLink =gVdisModuleContext.displayId[VDIS_DEV_SD]; 

    displayPrm_SD.inQueParams[0].prevLinkId = gVcapModuleContext.captureId;//dupId;
    displayPrm_SD.inQueParams[0].prevLinkQueId = 0;
    displayPrm_SD.displayRes = gVdisModuleContext.vdisConfig.deviceParams[VDIS_DEV_SD].resolution;
    displayPrm_SD.displayId = DISPLAY_LINK_DISPLAY_SD;

  • 先确定一下你的sd的输出信号,有信号输出了没有?(在去调试图像的现实)

  • 你好,现在SD肯定没有输出的。我跟踪代码,发现captureLink  FVID2_dequeue 那不到图像。所以怀疑还是captureLink配置不正确。

  • 另外,SYSTEM_DEVICE_VID_DEC_GS296_DRV这个驱动,其实什么都没做。因为GS296芯片一上电就直接向VIP0输出YUV422数据了。

  • 还有个问题,就是。我们vip0,portA输入的数据是16bit(Y8bit,UV8bit)分离的数据,

    videoCaptureMode配置成如下:

    pVipCreateArgs->videoCaptureMode =
    463 VPS_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_HSYNC_VSYNC;

    这个正确吗?