请问一下用DM8168,启动一直接打印?,使用过程中把DDR0的一个控制器内存大小焊成了128MX16两片(K4B2G1646C-HCH9,FLASH:S34ML08G101TF100),本来设计可以支持1GB,目前通过TF启动,通过示波器看到有读的TF过程,感觉跑到了DDR里面了,出错了,但是没有打印信息,查看EVM板,发现其DDR配置是1G(EMIF0)FLASH:MT29F2G16AADW,可能其参数需要修改,需要修改哪些参数,网上这方面太多了,都看了一下,没有试成功,
请问题怎么来修改,怎么样把程UBOOT运行起来,现在是CCS下载程序。但UBOOT和GEL这些都是1GB的,需要修改哪些参数请告知一下,谢谢!期待一个详细过程,如果我用CCS写,怎么样来完成,如果直接SD卡或者SPI FLASH启动,需要修改哪些地方,,我现在最怀疑就是DDR 部分的参数了,也看过WIKI里面,也试过,