您好,
关于DM8168和多个音频CODEC进行通信问题咨询如下:
1.我看到DM8168可以实现音频的TDM传输,想使用MCASP0与多个音频CODEC通信,正常情况下使用I2S接口与1个CODEC通信,需要4根信号线就可以。再使用TDM模式传输时,是不是所有芯片都共用这4根信号线,即时钟共用同1根、数据共用同1根?而且MCASP0中有多个数据通道MCA[0]_AXR[0]到MCA[0]_AXR[5],在什么情况下需要多使用?因为正常接一个CODE,只需2个数据口就可以,一个作为输入,一个作为输出。
2.DM8168和多个音频CODEC实现TDM传输时,是否可以把一个CODEC芯片的多路采集的音频进行独立处理,而不是多路采集后的混音效果。需要独立的每路音频信号。
请帮忙解答,谢谢!