DVR_RDK MCFW 框架下
linux启动最后阶段,在脚本中设置自启动qt qt启动失败 但是串口没有任何输出。
自启动阶段,如果不加上 -qws 参数 串口提示需要加上参数。
如果不自启动,系统开机后手动启动qt程序,能正常启动。
不知道什么为何,开发的图像界面如何自启动?
谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
脚本中的设置如下所示
使用ramdisk rc5.d
S08update.sh内容如下 :切换目录 调用./start_gjapp.sh
接下来的脚本在其他路径下
在./start_gjapp.sh 内容如下
先启动 ./init.sh ./load.sh ./run.sh dm385 提供的脚本
接着上面的图 启动./interface_process -qws -nomouse -display linuxFb:/dev/fb2 & 这个是QT程序。在启动的程序中只有这个interface_process没有自启动起来,其他进程(st_process bz_process等)全部能启动。
以下是调试时的现象:
1,如果interface_prcocess 不加 -qws 参数,串口会提示需要加参数。
2,如果开机不自启动./start_gjapp.sh 脚本, 开机后手动启动这个脚本 ./interface_process 这个QT进程能启动。
3,在启动interfce_process前 加入sleep 5 延时,为了其他进程(./init.sh ./load.sh ./run.sh)准备好,初始化好fb2。 若不加这个延时,手动启动./start_gjapp.sh 脚本, qt进程(./interface_process)不能启动。
为什么QT不能自启动???