最近我在调试TMS320DM6467 HD 1080p EVM的开发板,简写就是DM6467T EVM。但是内核启动是出现了问题。
当使用光盘中的uImage-dm6467t-evm.bin内核时无法启动,而使用uImage-dm6467-evm.bin时则启动成功并成功挂载了NFS
使用uImage-dm6467t-evm.bin时出现的问题是,在u-boot中设置了本机的ip,但是内核启动信息显示总是用dhcp来获取ip,导致无法挂载NFS。而使用dm6467.bin内核则不会出现这种情况。
我在论坛中也找到了类似的问题,但是没有详细的解决过程。
想在此请教一下。非常感谢!