This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168 EMAC启动该注意些什么?



目前正在对phy芯片重新选型,DM8168从网口启动需要注意些什么?

1. phy最好是3.3V,资料上说了不能用2.5V的;

2. phy地址要和demo一致;

3. 只能用EMAC0;

4. 是不是只能特定的phy(如只能ETC1011)才能用于启动、加载uboot?

5. 是否还有其他限制呢??

  • ROM 网口启动就是你说的这些限制。具体看下面的TRM网口启动说明。
    25.8.4 Ethernet Boot Procedure
    http://www.ti.com/lit/ug/sprugx8c/sprugx8c.pdf

  • Shine Zhang 说:

    ROM 网口启动就是你说的这些限制。具体看下面的TRM网口启动说明。
    25.8.4 Ethernet Boot Procedure
    http://www.ti.com/lit/ug/sprugx8c/sprugx8c.pdf

    能否用其他phy芯片呢?这个才是我关心的,第一次用8168,很多不清楚的。

  • zhaohu li 说:

    ROM 网口启动就是你说的这些限制。具体看下面的TRM网口启动说明。
    25.8.4 Ethernet Boot Procedure
    http://www.ti.com/lit/ug/sprugx8c/sprugx8c.pdf

    能否用其他phy芯片呢?这个才是我关心的,第一次用8168,很多不清楚的。

    [/quote]

    应该可以用其他芯片。

    用jtag调试即可,目前正在调试中。。。