This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm368 h264 HighProfile 编码问题



在DM368上比较相同码率下 h264 HighProfile 编码效果与baseline 没有明显区别。请问h264 HighProfile 编码时参数应该如何设置。

另外我把EncoderQuality 参数设置为1时,编码器报错无法运行。

我用的是dvsdk_dm368-evm_4_02_00_06_setuplinux 版本。

  • 请问你使用的是下面网址上下载的最新的codec么?

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    设置HP,请确保下面参数设置正确。

    inputContentType =1

    transform8x8FlagIntraFrame=1

    transform8x8FlagInterFrame=1

    seqScalingFlag=1

    entropyMode=1

    如果你使用的是最新的codec,EncoderQuality 参数设置为1,也就是encQuality=1,是version 1.1, backward compatible with improved video quality mode。请问报错是创建时候,还是process的时候,具体错误代码是多少?

  • 我运行的是H264ENC.version.02.20.00.01.wizardversion.0.5版本

    EncoderQuality 参数设置为1时运行结果如下

    memTab[0].size = 1808

    memTab[1].size = 5272

    memTab[2].size = 5272

    memTab[3].size = 20480

    memTab[4].size = 2048

    memTab[5].size = 13305600

    memTab[6].size = 896

    memTab[7].size = 52628

    memTab[8].size = 52628

    memTab[9].size = 67072

    memTab[10].size = 131072

    memTab[11].size = 262144

    memTab[12].size = 640

    memTab[13].size = 49152

    memTab[14].size = 38912CODEC_DEBUG_ENABLE: ERROR! - Encoder Creation FailedCODEC_DEBUG_ENABLE: Free Resource Failed

    我下载了最新的dm365_h264enc_02_30_00_04_production版本后,按上面的参数设置已完成测试。

  • 请问你运行最新的代码还是一样的错误么?

    请在运行的程序前加上CE_DEBUG=3,例如CE_DEBUG=3 ./test 运行一下把更多的信息提供一下。

  • 运行最新的代码后没有出现错误