参考TI C6678evm设计的一个C6674 DSP板,当在上电前boot模式选择时选择SRIO boot(GPIO3-1选择001),PLL时钟选择50MHZ时(GPIO13-11选择000),其余的GPIO都设为0,运行K1_STK_v1.1中的memory_performance程序,打印的PLL Configuration implies the input clock for core有时候 显示的不是我设置的50MHZ,有的时候显示50MHZ。使用TI 的C6678evm就每次打印显示都是50MHZ,memory测试速度跟TI的一致。下图是GPIO boot接口设计