请教各位大神,我们采用的芯片是TMS320C6678,上面Core0运行的是板子自带的c6x linux系统,现在在修改keystone netcp网卡驱动。c6x现在的做法,PA配置的时候,配置了两个mac地址进去,一个是本设备mac地址,一个是广播mac地址,这样除了本设备mac地址和广播包其他的包都被pa过滤掉了,在pa.c文件中的pa_config函数中实现;现在我们希望能收到其他mac地址的数据包,而采用pa_config无法配置更多的mac地址,请教一下该如何实现?或者直接讲PA配置成bypass模式,如果这样做的话需要修改哪些地方?多谢各位!