TI的工程师
我有一个需要请教,目前我司有一个音频设备开发使用C6748作为平台。目前用到了MCASP和MABSP两条总线,MCASP接了AIC3106,用于录音和放音。MCBSP接了一个usb codec用于把算法处理后的数据送到PC上。两条总线分别用EDMA3链接了MCASP的Tx、Rx和MCBSP的TX。
如果单独用任意MCASP或者MCBSP总线进行录音和播放都没有问题。但是两个合并在一起的时候录音和播放都有卡断,而且过了几分钟就不会进入中断了。
EDMA3触发通道分别用了0、1、3。中断事件绑定的是INT5。
目前没有什么解决的思路,请TI的工程帮忙分析一下,可能哪里出了问题。