大家好,现在请教大家一个问题:
我在使用AM1808的PRU的软串口,现在遇到一个问题:
当我发送完一包数据的时候,如果对方响应的很快,大约10ms就给响应数据包,这样我收到的数据就只有后半部分;
然而同样的设备,我使用原生的串口就不存在这个问题;
想问下各位有没有遇见过类似问题,PRU的串口串口在发送结束的时候,多久能正常接收数据?
还是说数据包中有什么特殊的数据能够断包?
发送报文:
FE FE 68 38 34 48 09 13 20 68 01 02 43 C3 C9 16
响应报文:
FE FE FE FE FE 68 38 34 48 09 13 20 68 81 06 43 C3 33 33 33 33 19 16
只能收到:
C3 33 33 33 33 19 16
谢谢!!