TI C6455 DSP芯片使用中有个问题,需请教专家指点下:
C6455 GPIO管脚部分为复用管脚,不仅是GPIO,还具有其他作用,
GPIO1为复用管脚,GP[1]/SYSCLK4复用 由AEA4加上下拉决定具体功能
我想使用该管脚为GPIO功能,按手册上说是要把AEA4 下拉即可
但是另外一个管脚,AEA15管脚是控制EMIFA时钟来源的
AEA15低电平时,EMIFA使用外部时钟信号,AEA15为高电平时使用SYSCLK4(CPU/x)时钟作为EMIFA时钟
那么问题来了,假如我把AEA4 下拉使GP[1]/SYSCLK4复用管脚工作于GPIO1状态时,AEA15=1高电平时
是不是因此就没有SYSCLK4时钟输出给EMIFA口使用了,
还是说EMIFA口使用的SYSCLK4时钟一直是从系统内部逻辑PLL倍频分频后获取的,
与GP[1]/SYSCLK4复用状态是否有关呢?
因为我现在GPIO不够用了,需要用GPIO1这种复用管脚,但是又担心它会影响到EMIFA的功能,还请专家指点下,多谢。