TES307是北京青翼科技研发的一款基于XC7K325T FPGA的万兆光纤网络验证平台,板卡具有1个FMC(HPC)接口,4路SFP+万兆光纤接口、4路SATA接口、1路USB3.0接口。板载高性能的FPGA处理器可以实现光纤协议、SATA总线控制器、以及USB3.0高速串行总线的数据传输,具有高带宽、低延迟的数据链路,该板卡通过搭载不同的FMC子卡,可快速搭建起数据采集、传输、存储的高效验证平台,可广泛应用于测试测量、图像采集等场景。
板载FPGA实时处理器:XC7K325T-2FFG900I,可兼容XC7K410T-2FFG900I;
FMC接口指标:
1.标准FMC(HPC)接口,符合VITA57.1规范;
2.支持x8 GTX@10Gbps/lane高速串行总线;
3.支持80对LVDS信号;
4.支持IIC总线接口; 5.+3.3V/+12V/+VADJ供电,供电功率≥15W;
光纤接口性能:
1.4路10G SFP+光纤通道,支持单模/多模光纤;
2.支持RapidIO、Aurora、万兆以太网等高速串行传输协议;SATA接口指标:
3.符合SATA 3.0标准,支持6Gbps/lane线速率;
4. 存储带宽:RAID0,1.6GByte/s;动态缓存性能:
1.缓存带宽:64位,DDR3 SDRAM,500MHz工作时钟;
2. 缓存容量:最大支持4GByte DDR3 SDRAM;
其它接口性能:
1.1个高精时钟单元(AD9516-1时钟发生器);
2.1路USB3.0接口;
3.板载1个BPI Flash,用于FPGA的加载;
软件支持
1..可选集成板级软件开发包(BSP):
2. FPGA底层接口驱动;
3.总线接口开发及其驱动程序;
4.可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1.仪器仪表、测试测量;
2.信号采集与处理验证平台;
3. 图形与图像处理验证平台;
技术支持;
直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。 项目、产品价格将根据需求定位、售后服务、技术支持及购买数量等方面具体情况而定,请与客服联系 北京青翼科技有限公司 在线客服:QQ:3329469943 销售电话:15811214467 公司网址:www.tsingetech.com 商务支持与服务邮箱:164772232@QQ.COM