各位好,
硬件环境:AM3358, MX25L12835E(SPI FLASH)
软件环境:AM335X_StarterWare_02_00_01_01, 没有OS
启动引脚配置:lcd_data[15:0] = 0100xxxxxx110111b, MMC0, SPI0, UART0, USB0
boot项目:x:\ti\AM335X_StarterWare_02_00_01_01\build\armv7a\cgt_ccs\am335x\evmAM335x\bootloader
现象:
1 通过sd卡启动,板子可以正常启动
2 通过自编程序,将spi boot项目生成的MLO文件,以及应用程序app文件,烧录到spi flash里面。
mlo从0x00地址开始存放,app从0x20000地址开始存放。
并且通过串口,将mlo和app从flash里面读出来,与源文件对比,确认,烧录成功到spi flash。
但是上电启动的时候,串口一直打印CCCC,没法从spi flash启动。
谢谢不吝指导!