This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教各位专家关于6678 多核 spi bootloader的一些问题



1. nor flash 烧写是不是只能烧到nor flash地址0开始,如果烧写到一个偏移地址是不是rbl就找不到parameter table了,如果可以烧写的到偏移地址,通过哪些设置

2 rbl是怎么加载每个核的镜像的,它怎么知道每个核boot table 的开始和结束的,有什么标志吗

3 看论坛一些资料说,parameter table 和 ddr table都可以不加,那么rbl怎么知道是parameter table 或者 ddr table,还是 boot table

谢谢

  • 1. 是的,从SPI flash地址0开始烧写。

    2. 请看一下boot table格式。
    3.2.2 Boot Table
    http://www.ti.com/lit/ug/sprugy5c/sprugy5c.pdf

    3. 表的格式不一样,RBL会去识别。

    请参考下面SPI bootloader例程。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/KeystoneI_Bootloader_Resources_and_FAQ?#Direct_Boot_Examples_.28without_IBL.29