我们正在做一块板子,选择了AM5728作为主处理器。需要使用通过以太网远程唤醒的功能WOL。但是看了数据手册等一些资料,发现根本就没提WOL,在STANDBY模式下的唤醒也没有以太网也就是技术参考手册的表3-437,,所以想问一下,AM5728是否支持以太网唤醒?
另外,我们查看了IDK的原理图,发现PCIE的唤醒信号PCIe_Waken通过一个0欧电阻连接到了MCASPI_AXR3,这个信号,但是用户手册里又说没这个信号没有连接。
所以想问一下是否提供了PCIE的唤醒?如果提供的话我们是否可以使用一个PCIe的以太网控制器MAC+PHY的方案实现唤醒的功能?
如果还不不能,我们看到AM5728提供了几个外部唤醒的管脚,这几个管脚是否可用呢?应该如何使用呢?