你好
TMS320DM8127菜鸟一枚,目前计划是先实现程序下载,自己做的印制板,bootloader用的 NOR flash,(之前TMS320C6748上用是NOR flash),开发环境是CCS5.5 ,目前手里面有一个8148的开发包,看了几天资料,感觉无从下手,官网上也没能找到有效的文档,以我目前的水平做不下去了,希望能给一些指点。PS:目前在线调试状态下,用ARM 核能使LED闪烁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
TMS320DM8127菜鸟一枚,目前计划是先实现程序下载,自己做的印制板,bootloader用的 NOR flash,(之前TMS320C6748上用是NOR flash),开发环境是CCS5.5 ,目前手里面有一个8148的开发包,看了几天资料,感觉无从下手,官网上也没能找到有效的文档,以我目前的水平做不下去了,希望能给一些指点。PS:目前在线调试状态下,用ARM 核能使LED闪烁
你好,
C6748是纯dsp的芯片。而DM8127是ARM+DSP的架构,ARM上运行的是Linux。建议你看看一些Linux/uboot相关资料。
不知你手上的软件是那个版本的,下面先看看:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_UBOOT_User_Guide
Thanks Chris Meng
开发包版本应该是Zeeis_DM8148 v1.0.00,是跟合作公司要的
关于你说的这些我有疑问:
DM8127 ARM上自己做配置,不运行Linux的情况下,不能在CCS上面开发吗?目前在CCS5.5上运行ARM能控制灯闪烁,公司之前的DSP开发,包括C6748,都是自己配置,或者拷贝配置好的文件,不运行系统
你好,
ARM上的开发基本上不会基于CCS。Linux/uboot通常都是用串口来打印信息调试的。
DSP上代码的开发可以基于CCS。
你好 基于Linux 调试程序的话是不是也用CCS?如果这样的话 跟在windows下有什么区别?
你好,
抱歉,笔误。DSP的代码可以在CCS下先调试和优化。
Thanks
关于norwriter.c,是不是对norflash芯片有要求,一运行到 LOCAL_AMDSoftReset(hNorInfo);程序就跑飞,我们印制板上选的是spansion的S29GL064N90