我现在有个项目使用了AM437X这各系列的芯片,因为要用GPCM外挂CPLD,所以必须使能这个接口的管脚。
同时,需要24位真彩色显示,需要使能DSS接口对应的管脚。
但是这两个功能对应的管脚冲突(已使用过PIN MUX了),这个该怎么解决?
可以在正常操作完CPLD之后,重新进行pin配置,然后操作LCD屏幕? 这样操作会不会有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在有个项目使用了AM437X这各系列的芯片,因为要用GPCM外挂CPLD,所以必须使能这个接口的管脚。
同时,需要24位真彩色显示,需要使能DSS接口对应的管脚。
但是这两个功能对应的管脚冲突(已使用过PIN MUX了),这个该怎么解决?
可以在正常操作完CPLD之后,重新进行pin配置,然后操作LCD屏幕? 这样操作会不会有问题?
可以分时复用。
如果可以,看看LCD和CPLD那个脚能否用GPIO控制?
谢谢回复!
我还有一点疑问
分时复用的话,中间是不是得加复用器,用一个GPIO控制? 不能直接连两个器件吧?