This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

66AK2L06的PLL初始化不过



             各位TI的工程师,各位大神:

                                                           你们好!

             目前我刚接触66AK2L06,在我们公司自己的板卡上遇到了初始化PLL时不过的问题,具体的操作是:我采用的是CCS7.2,进仿真器后,连接上核0后,调用MCDSK里的“ tcievmk2l.gel”文件进行缺省的初始化。这时在CCS下面的输出栏里的打印信息就停在了“GEL_TextOut("(8a) Delay... \n,,,,)”这一步,就后面运行部下去了。这时观察我们的板卡的电流也降了0.4A左右,且停不下来,重连不了仿真器。

            我们板卡上的时钟是100MHz,不是开发板上使用的122.8MHz,我算了下,按照该“GEL”文件里的初始化,应该可以配置为800MHz。但为什么一初始化PLL就会出现上述现象了,望各位大神解惑。时硬件问题还是软件上我使用的“”“GEL”文件问题。急等!!!!!!!!!!

  • 怀疑是你的电源供电不够,频率上去之后就无法正常运行了,你试试将boot mode设置成ethernet boot看能否正常boot。

    否则检查电源以及配置管脚是否正确。

  •      谢谢 Allen Yin !

            基本问题是如你所说,我们发现电压与资料要求的标准电压低了不少,硬件调试以后。PLL初始时化是过了!

            但是又出现了新的问题。就是继续初始化PSC模块的时候。有些模块会出现使能超时错误。比如DFE,VCP之类的。请问这是什么原因导致的?

             还有整个“GEL”文件能全部跑过后,我在CCS7.2的窗口下访问DDR3的0x80000000空间。只要一访问,仿真器就会报错,相当于是不能访问DDR3.请问这又是什么原因导致的!

  • 注意66AK2L06里没有VCP模块,DFE上电失败可能还是由于电源时钟的问题引起的,建议对比EVM的设计;

    DDR3的初始化与你使用的颗粒有关,需要使用TI 提供的工具计算你自己的参数,详细的设置参考Keystone II DDR3 Initialization文档;

    另外可以读一读Keystone II DDR3 Debug Guide,上述文档均在http://www.ti.com/product/66AK2L06/technicaldocuments