TI工程师:
你好!
最近在调试6657和6678之间的SRIO通信,现遇到问题需要咨询。
使用6657和6678的开发板,通过仿真器调试SRIO接口,通过HDMI线互联SRIO的TX和RX,调试通过没有问题。6678使用IBL-NAND IBL-NOR SPI-NOR三种方式单独启动都没有问题,6678自己连接SRIO回环,烧写启动也没有问题。
遇到的问题是,当6678烧写程序后,与6657通过HDMI线互联,6678无法启动,观测到的现象是IBL模式下IBL都没有起来,SPI-NOR模式也是,没有起来。不管6657开发板是否上电都起不来,当从开发板上把6657子卡拔下来后,HDMI相连,6678就能够启动了。
请问问题可能出在哪里?是否是子卡某些设计影响了BOOT模式?
谢谢!