我想完成以下功能:
1.电脑(windows系统)硬盘上有很多视频文件,使用芯片通过串口或其它方式读取视频文件并且把它通过网络发送出去。
2可以通过串口或者网络等方式和电脑进行交互
3.视频文件格式大多是wmv,当然,支持的格式越多越好
4.可以同时把多个文件通过网络发送出去
5.可以接受实时的视频流并且把其通过网络转发出去
6.通过网络发送要可以使用组播(multicast)功能
7.通过网络发送最好是通过电脑的网络发送,最好不要再给芯片拉一条网线。
8越便宜越好,最好能告诉我大概的价格
谢谢!