你好,我现在使用c6678 SRIO模块,完成FPGA 向DSP传输SWRITE包,从SRIO例程中可以看出,当DSP向FPGA发送数据时,通过LSU可以对发送SWRITE包的数据的地址、字节大小进行详细的配置,而且FPGA接收时可以对这种配置数据进行读取,从而确定数据的大小、地址等信息。然而当DSP接收来自FPGA的数据时,由于无法读取MAU的信息,如何确定接收数据的地址和大小呢,我现在要对通过SRIO接收的数据进行操作,事先将接收的数据缓存至DDR3,需要对接收的数据进行读取,可是由于无法确定数据的地址和大小,导致操作无法完成!,而且要求每次接收的数据大小不一样,这个SRIO读操作怎么完成呢?