我们按照Ti提供的以太网BOOT步骤,在PC端实现了以太网BOOT DSP启动。项目中希望实现用嵌入式设备,通过以太网启动DSP。阅读了pcsendpkt函数后发现该工具是基于SOCKET完成数据包的发送,通过wireshark可捕获发送的UDP包。如果我们采用嵌入式设备发送以太网包,但IP层及UDP帧头按照wireshark抓取的结果进行填充,嵌入式设备本身并不存在自身的IP地址,只是发送以太网包,可以实现启动DSP吗?我们按照这个方法启动DSP,DSP无法正常启动,希望得到回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们按照Ti提供的以太网BOOT步骤,在PC端实现了以太网BOOT DSP启动。项目中希望实现用嵌入式设备,通过以太网启动DSP。阅读了pcsendpkt函数后发现该工具是基于SOCKET完成数据包的发送,通过wireshark可捕获发送的UDP包。如果我们采用嵌入式设备发送以太网包,但IP层及UDP帧头按照wireshark抓取的结果进行填充,嵌入式设备本身并不存在自身的IP地址,只是发送以太网包,可以实现启动DSP吗?我们按照这个方法启动DSP,DSP无法正常启动,希望得到回复。
已在另一贴中回复
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/138903/390522.aspx#390522