This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问下C6455 的未使用的中断如何处理?



之前写了一个工程里只使用了GPIO6外部触发中断这样的单中断设计,GPIO4/5/6/7/0/3这些管脚作为普通GPIO输出管脚用于向外设发送通知信号。

程序中,其他的GPIO管脚没有使用,定时器等功能也没有进行任何的配置。

因为考虑到系统的可靠性,老板问了这么个问题:

DSP有可能会被GPIO6之外的信号异常中断吗,比如突发性的异常进入到定时器中断或者其他GPIO中断。

请问下,在这种连配置语句都没写的条件下,有可能发生配置语句之外的异常中断吗?