This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BCP的几个疑惑

各位大侠好:

       我在看BCP的文档时,发现BCP也有编码器,可以实现tubro编码和卷积编码,我想请教一下,BCP的编码器和TCP3E有什么区别,各有什么优缺点,各自在什么情况下使用?

       第二问题,我发现BCP的交织和解交织后面都加括号注明WCDMA,我想请教一下BCP的交织和解交织是否可以用到其他的通信方式上,例如LTE?

       最后一个问题,我发现的代码存在Cache Conflicting Miss,请问我要如何放置代码,才能尽可能少的发生Cache Conflicting Miss,有什么相关文档介绍如何放置代码的吗?是手动放置,不适用Cache布局工具。

        谢谢!

  • 您好,

    1. 两者是一样的,如果要使用BCP内部其他模块的话,建议使用BCP 内部的TCP3E模块;

    2. INT与DINT是用于WCDMA和TD-SCDMA的交织与解交织。LTE下行没有交织,上行的解交织需要EDMA和SSL共同完成。关于BCP在各种协议中的使用流程请参考BCP手册use-case example一节;

    3. 请在processors wiki中下载cache user guide。存在cache miss 是很正常的,重点是miss所占的系统概率。一般来说将重点代码放在L2 memory以更好提升性能。