This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问am335x spi的spi0_d0,spi0_d1这两个引脚是否可以配置其方向?



请问spi的spi0_d0,spi0_d1这两个引脚是否可以配置其方向?

在uboot和内核中怎么配置了?我只找到了配置引脚模式,但是没有看到有配置方向的

  • 可以,

    (默认D0-- MISO   D1--MOSI),要修改,可以参考linux驱动的方法

    打开文件 Spi-omap2-mcspi.c (c:\sitara\sitara\linux\drivers\spi) 定位到函数:

    static int omap2_mcspi_setup_transfer(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t){

    。。。。

    l &= ~(OMAP2_MCSPI_CHCONF_IS|OMAP2_MCSPI_CHCONF_DPE1);
    l |= OMAP2_MCSPI_CHCONF_DPE0;

    。。。

    }

    修改为

    static int omap2_mcspi_setup_transfer(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t){

    。。。。

    l &=~( OMAP2_MCSPI_CHCONF_DPE0);

    l |= (OMAP2_MCSPI_CHCONF_IS|OMAP2_MCSPI_CHCONF_DPE1);

    。。。

    }

    无非就是寄存器操作,参看数据手册改,更快

  • 大神,求助;我在内核中调了spi的管脚,但是还是没有识别出正确的spi flash id,不知道什么情况?不知道是哪里出问题、

    linux-3.2.0-psp04.06.00.08.sdk的版本

    board-am335xevm.c中管脚配置如下:

    static struct pinmux_config spi0_pin_mux[] = {
    {"spi0_sclk.spi0_sclk", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_ENBL | AM33XX_PULL_UP
    | AM33XX_PIN_OUTPUT},
    {"spi0_d0.spi0_d0", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_ENBL
    |AM33XX_INPUT_EN},
    {"spi0_d1.spi0_d1", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_ENBL
    | AM33XX_PIN_OUTPUT},
    {"spi0_cs0.spi0_cs0", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PULL_ENBL | AM33XX_PULL_UP
    | AM33XX_PIN_OUTPUT},
    {NULL, 0},
    };

  • 最后定位出不是方向的问题,是硬件上sdo  sdi这两个引脚接反了。有没有什么办法从软件上解决呢?好像不是配置寄存器这么简单