This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教AM335X基于StarterWare的启动问题



请教AM335X基于StarterWare的启动问题,
bootload 是否可以做成可以MMCSD卡和NAND启动?
将启动设置00100,AM335X先检测从SD卡启动,如果没有SD卡后从NAND启动。
bootload中PLO判断是否从SD卡启动,如果从SD卡启动就将PLO和app复制分别拷贝到nand的0地址和512*1024地址后,再拷贝到0x8000000启动,
如果没有检测到SD卡就直接从nand启动。
不知道是否已经有这样的启动方案,方便项目量产及程序升级!
不知道这样是否行得通,请求给建议!

  • 请教AM335X基于StarterWare的启动问题,
    bootload 是否可以做成可以MMCSD卡和NAND启动?
    将启动设置00100,AM335X先检测从SD卡启动,如果没有SD卡后从NAND启动。
    bootload中PLO判断是否从SD卡启动,如果从SD卡启动就将PLO和app复制分别拷贝到nand的0地址和512*1024地址后,再拷贝到0x8000000启动,
    如果没有检测到SD卡就直接从nand启动。
    不知道是否已经有这样的启动方案,方便项目量产及程序升级!
    不知道这样是否行得通,请求给建议!