hi:
我的AM3358的板子碰到如下问题,请大家帮忙分析下
现象:USB1无法工作,调试信息显示vbus错误。用示波器测量VBUS在启动期间有拉高,然后拉低,最后拉高的现象,测量drvbus同样有这个现象,根据www.deyisupport.com/.../47199.aspx的说法,怀疑VBUS不正常导致DRVBUS拉低。但是做了如下测试,
断开15R1的2端,把15R1的2端直接连接3.3V,即DRVBUS不通过CPU来控制,测试VBUS的拉低现象是否由DRVBUS导致,测试结果发现示波器中VBUS在启动过程中再也没有拉低现象,而调试信息显示VBUS错误也没有了,不过一直处于状态A_IDLE。好像无法识别成A_HOST了
示波器显示好像是DRVBUS先拉低导致了VBUS拉低,从而产生了VBUS错误。但是DRVBUS是驱动控制的吗?我看数据手册说是USB控制器自动控制的。