This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs zai debug时候跳到memcpy does not contain frame information

如题,debug时候点击运行直接跳到memcpy does not contain frame information,然后就没法在运行了

点击debug提示栏,显示Can't find a source file at "c:\users\admini~1.ms-\appdata\local\temp\ti_mkl~1\src/memcpy62.c"
Locate the file or edit the source lookup path to include its location.

这是什么原因?请指教,谢谢~

  • 请看一下memcpy函数是否在哪一步有传递指针或者数据的操作,地址未定义或者是操作到空指针了。

  • 请教下ccs编译器中,一个二维数组初始话不同大小,对debug时候的结果不一致,有时候程序能运行,有时候不行,为啥?

    比如说a[8][10]和a[8][100],往往调试的结果不一样,

    二维数组的大小影响了什么?

  • 能否具体说明一下结果怎么不一样?

  • 不太好解释。。。

    比如说我数组只需要20*50大小,但是定义成a[20][50]输出不正常,必须定义的大一些。

    而且在适当大化的情况下,输出结果还不一样

    比如说a[30][60]和a[40][70]还不一样。。。是不是很难理解?

    说不清,,,,