我正在计划使用Beagle Bone Green开发,里面的eMMC已经有系统在里面。因为刚入门,想请教有几个问题:
1、按我的理解,Processor SDK应该是安装在PC的Linux(Ubuntu)里面,程序编译好复制到板子上运行,为什么还要在SD卡安装一个Processor SDK Linux,并要从SD卡启动呢?BBG里eMMC自带的Linux不行吗?
2、在什么场景下需要Processor SDK呢?BBG自带的Linux里面自带gcc,如果只是控制一些GPIO,UART/SPI通信,是否足够呢?Processor SDK的意义何在呢?
3、这个帖子里TI的员工回应说Processor SDK不支持BBG WiFi版,请问BBG的LAN可以吗?还是必须用BeagleBone Black呢?