各位TI工程师,各位大神好!
我在我公司的使用C6455的板卡上遇到这样的问题:我们的板卡架构是PPC+DSP+FPGA。C6455的启动采用PPC通过HPI启动。在启动时遇到这样的问题:板卡上电后,PPC通过HPI加载启动C6455都启动成功,然后我们在调试的过程中需要多次更换FPGA代码,更换C6455代码。这时复位DSP后,PPC重新通过HPI加载启动C6455就会偶尔出现C6455启动没起来的现象。这时PPC端观察到触发C6455启动的HPI中断寄存器标志位也未清零!请问下这是什么原因造成的?
我们板卡硬件上复位DSP采用的是“Power-on REST”的POR pin引脚,感觉和这复位有关。看资料上还有“Warm Rest”的REST pin引脚复位。请问下该采用这两种的哪一种复位?这两种复位有什么区别?