1,首先下载最新SDK ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04,通过执行SDK/bin/create-sdcard.sh做一张SD启动卡。
2,把sdk/filesystem/tisdk-rootfs-image-am57xx-evm.tar.xz 复制到SD卡 EXT4文件系统下的某个目录。
3,把附件的MLO,U-BOOT.IMG,还有2703.create-emmc.txt copy到EXT4文件系统下。
4,用SD卡启动,启动后执行2703.create-emmc.txt,并根据提示输入.xz的文件系统路径。
5,执行完成后,把3的MLO和U-BOOT.IMG复制到/run/media/mmcblk1p1 目录下
6,去除SD卡,重新上电
注意,最新04.00.00.04的MLO和UBOOT的EMMC启动有点问题,我这边用的是03.03.00.04,KERNEL和文件系统还是04.00.00.04版本的