各位TI工程师:
自己对linux这块不熟悉 目前我供电core和mpu接在一起为1.1V DCDC供电 未使用TI的PMU 系统容易死机
怀疑频率和电压不匹配
cat打印信息BogoMIPS: 498.89 如果我理解为500MHz左右 那这样电压应该是没问题的 不知是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位TI工程师:
自己对linux这块不熟悉 目前我供电core和mpu接在一起为1.1V DCDC供电 未使用TI的PMU 系统容易死机
怀疑频率和电压不匹配
cat打印信息BogoMIPS: 498.89 如果我理解为500MHz左右 那这样电压应该是没问题的 不知是否正确?
TI工程师好:
电源时序除了影响启动 还会影响系统运行期间的稳定吗? 我的理解是不会吧? 我现在用的3354A100 是可以到1G的
另外,我现在CPU占用一直100%,我知道是加载业务导致的,但是这个和DDR3内存有关系吗?一般这种情况怎么解?O(∩_∩)O谢谢!