This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678的SPI flash boot不成功



您好:

关于C6678单核,通过SPI flash启动,我有几个问题想请教一下:

1、我在加载生成的dat文件和bin文件时,发现,选择load memory后,勾选 “User” 如果选择dat文件,点击next后,弹出的窗口中的start address总是0x10000,而不是0x80000000,为什么?我start address应该写哪个?详细如附件bin.rar.

2、为何load memory中,加载dat格式的文件就没有了 "swap"选项?而bin格式的文件就有这个"swap"选项。

3、另外问一下,nor_writer_input.txt里面不是指定了文件名吗?为何还要通过load memory把文件数据导入进去?

盼望您百忙之中的回复,谢谢!

bin.rar