我们的环境是8127接入yuv422I,数据链路ISIF-IPIPE-RSZ-DDR,我们现在的需求是在数据被IPIPE处理之前,即8127一开始接收到的数据,读取数据的第一行,第一行是带有一些附属信息位,所以要保证该附属信息不能被改变。现在的问题是:没太理清楚,8127接收的yuv422数据的接口处理代码不知道在哪块。另外,我知道DCC能够抓取ISIF输出的数据,这个数据的获取在哪块呢,应用该处的接口读取每一帧的第一行,是否影响实时性。
在此谢谢,还请各位不吝赐教
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的环境是8127接入yuv422I,数据链路ISIF-IPIPE-RSZ-DDR,我们现在的需求是在数据被IPIPE处理之前,即8127一开始接收到的数据,读取数据的第一行,第一行是带有一些附属信息位,所以要保证该附属信息不能被改变。现在的问题是:没太理清楚,8127接收的yuv422数据的接口处理代码不知道在哪块。另外,我知道DCC能够抓取ISIF输出的数据,这个数据的获取在哪块呢,应用该处的接口读取每一帧的第一行,是否影响实时性。
在此谢谢,还请各位不吝赐教
你好,
如果你需要连续获得第一行的数据,你需要添加代码,使能ISIF输出第一行的数据,进行处理。
下面的文档对你理解并口采集会有帮助:
《DM368 视频前端信号采集详解》- 该文对理解DM8127/DM38x的并口采集也有帮助
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/70099.aspx
您好,谢谢回复
1. 我们所用的是OTF模式,使能ISIF输出第一行的功能,这块处理应该在哪块呢?
2.还有一个问题,我们现在的工程来说,用DCC已经抓不到raw数据(即yuv422数据),抓取raw获得的是yuv420格式的,抓取yuv数据还是yuv420的,这个我不甚理解是什么原因,还请指教。
Jiran Sun 说:我们现在的工程来说,用DCC已经抓不到raw数据(即yuv422数据),抓取raw获得的是yuv420格式的,抓取yuv数据还是yuv420的,这个我不甚理解是什么原因
默认代码里面抓取RAW,采集的是ISIF的输出。抓取YUV是采集的Resizer的输出。请看看你们的代码做过什么改动。