请问专家如何在8148的DVRRDK平台上实现画中画功能,有什么示例可以参考吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
只是作为显示么?还是要数据拿去编码?
修改SWMS的layout,应该是可以支持画中画的。
如果只是作为显示,可以考虑使用显示模块里面的COMP来做。
谢谢您的解答。我现在已经可在显示中实现画中画了,但我最终想在编码里实现画中画。我在代码中维持原来的link不变,添加了NSF、vpss m3上的ipcout、video m3上的ipcin、enc、ipc bits out和arm上的ipc bits in,然后将msws的下一个link指向NSF link(422转420SP),运行时似乎数据流到msws就不再走了。而加入的link在其它地方是验证过的,两部分link都没问题,为什么结合到一块就不行了呢?请问专家,这里除了要将检测msws后续link是否为显示link的代码旁路掉,还要注意什么问题呢?谢谢!
你好,
能否配置SWMS输出为YUV420SP,直接去编码,不去显示?
问题已解决,原来是2路高清解码后的图像再合成一路高清进行编码,导致8148的能力不足导致。谢谢专家的建议!