环境: DM8168+dvrrdk4.0.0.2
问题描述:
测试1000M网卡芯片RTL8211EG的时候,网卡驱动没有做任何修改,网卡驱动可以支持RTL8211EG这款芯片,
如果把板子接到1000M交换机上
热拔插网线的话,可以ping通这个ip,网络正常
但是通过(ifconfig eth0 down /ifconfig eth0 up)关闭打开网卡配置网卡相关信息(比如mac地址,网关等等),重启网卡后
示波器测量网卡发送脚(TXD0~TXD7)其中的TXD0就不能发出数据,为什么?
如果把板子接到100M交换机上
热拔插或者(ifconfig eth0 down /ifconfig eth0 up)重启网卡网卡都正常。
现在问题是,接在1000M交换机上,网卡驱动都是一样的,为什么热拔插就可以,(ifconfig eth0 down /ifconfig eth0 up)就是不行?
热拔插就是4组差分线断开再连接,跟(ifconfig eth0 down /ifconfig eth0 up)没什么区别啊?
我这个问题,跟论坛里网友这个问题一模一样的
www.deyisupport.com/.../86489.aspx
做实验如下:
拔插网线内核打印
root@HDMTerm:~# cat /proc/kmsg
<6>[ 353.420000] PHY: 0:00 - Link is Down
<6>[ 357.420000] PHY: 0:00 - Link is Up - 1000/Full
(ifconfig eth0 down /ifconfig eth0 up)重启网卡网卡内核打印
<4>[ 439.220000] davinci_mdio davinci_mdio.0: resetting idled controller
<6>[ 439.220000] net eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00, id=1cc915)
<6>[ 441.220000] PHY: 0:00 - Link is Up - 1000/Full
测量GTXCLK——吉比特TX..信号的时钟信号(125MHz)没有产生时钟
后来查阅资料发现
在千兆速率下,MAC向PHY提供GTXCLK信号,TXD,TXEN,TXER信号与此时钟信号同步.
否则,在10/100Mbps速率下,PHY提供TXCLK时钟信号给MAC,其它信号与此信号同步.
其工作频率为25MHz(100M网络)或2.5MHz(10M网络).
因此我怀疑是软重启的时候寄存器没有打开mac提供给phy的GTXCLK(125M)时钟信号.
请问如何开启mac的GTXCLK(125M)时钟,由内核打印可以看出其实已经识别到了1000M网络信息了,
请TI的工程师给点意见,谢谢!