linux 3.2的内核
本来开发板是两个mii接口接到两个phy,创建出两个网口eth0 eth1,两个都可以ping通
现在改成了一个mii接口接到一个芯片,上面有两个phy
然后目前已经能够做到创建出eth0 eth1 ,
然后两个网口插上都有link 的状态变化信息打印,但是就是eth0能ping通
eth1未能ping通
假设在初始化am33xx_cpsdw_init(MII,"0:00","0:01")函数中,将0:00和0:01的参数交换位置
则eth1通,eth0不通
现在是想eth0 eth1共享同个mii接口,都可通,有没有什么解决方法?