大家好!
由于工作原因,本人需要在DMAI层进行应用编程,实现了JPEG的解码,以及H264的编码,,但想进行图像的缩放时,遇到了麻烦?如下:
在ti-dvsdk_dm368-evm_4_02_00_06源码里面中的Resize.h文件中,明确写到RSZ功能,只能在DM644X中使用?但我的CPU是DM36X系列的?
特想问一下:
1. DMAI没有支持DM36X系列的RSZ接口吗?还是使用的DVSDK包太老了?
2. 如果DMAI不支持,又如何单独调用RSZ的功能呢?
看了一下,DAMI里,是通过内核的RSZ字符驱动来操作的?内核里,该驱动只支持DM644X系列,强制编译,在DM36X内核启动后加载,是无法加载进去的?