请教一下,前端视频输入的两个相机是1080P 25帧,但是开发包里SYSTEM_STD_1080P_30 ,SYSTEM_STD_1080P_24等,没有25帧的视频标准?能用SYSTEM_STD_1080P_30或SYSTEM_STD_1080P_24吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教一下,前端视频输入的两个相机是1080P 25帧,但是开发包里SYSTEM_STD_1080P_30 ,SYSTEM_STD_1080P_24等,没有25帧的视频标准?能用SYSTEM_STD_1080P_30或SYSTEM_STD_1080P_24吗?
你好,
你有看过下面的信息么?
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-464936-1-1.html
谢谢您的回复,前两天搜到过这边文章。
因为添加新的采集分辨率需要添加的太多,想在原有的支持标准上进行修改。这些还涉及到视频时序的配置,对此了解不多。
现在输入视频是1080 P 25帧,中间的处理和显示都没有要求,这样是否只需要添加输入标准,其他不需要修改?
添加新的输入视频是否也是用户层,底层,link层都得添加,时序也得修改?
你好;
如果是采集编码,修改mcfw 和 dvrrdk 目录就可以,如果是涉及到 display 的话,hdvpss 里面也需要修改,这个可以不调试;
处理有问题,都会有错误报出,查错误信息可以查到。