对两路1080P视频h264编码后,通过Venc_getBitstreamBuffer()函数获得两路视频的数据地址,把地址传给rtsp进行传输。这种情况延迟比较厉害,如何提高两路的编码速度呀?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对两路1080P视频h264编码后,通过Venc_getBitstreamBuffer()函数获得两路视频的数据地址,把地址传给rtsp进行传输。这种情况延迟比较厉害,如何提高两路的编码速度呀?
你好,
你说的延时是从哪里到哪里的颜色?是采集编码到解码的延时?能否说的具体一点?
编码有high speed 模式,你有尝试过么?
谢谢您的回复
打印的时间是从 getEmpty 到 putFull 的处理时间,在30 - 60 ms时间较长。
现在设置的视频编解码器的类型为 IVIDEO_H264HP ,是high speed模式吗?还有其他的参数需要配合high speed模式设置吗?
关于vpss 和 vicp 的处理延时,可以参考:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Latency_Measurement_on_Capture_Encode_Decode_Display_Demo
谢谢您的回复
请教一下,文档中显示在EZSDK 5.03.01.15使用,但是我的开发包是DVRRDK4.0版本,可以使用吗?