如下图是插入Linux系统miniSD卡的设备管理载图,增加了com4和一个移动存储设备(这正常)
下图是插入Android的,老是提示发现Android设备,但是又找不到驱动程序。这要怎么办呢?
下面的载图是插入StarterWare的(正常)
下面的载图是没有插入miniSD卡上电,老是弹出找到SUBARCTIC设备但又找不到驱动。还有我用超级终端,想试一下用串口引导,在超级终端上可以看到CCCCCCC,但是用XMODEM发boot.bin是老是失败,看超级终端上的CC不是一直发的,是有是发几个又停了。而且老是弹出发现SUBARCTIC的窗口(关掉后还会弹出,在设备管理器里看是,老是在刷新设备,不知是不是这个SUBARCTIC在搞鬼!)。我用另外一块EVM直接的DB9就可以XMODEM发送boot.bin。请问这些驱动要怎么搞呢?